This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:XDS100v2与 XDS200速度比较

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/637493/rm48l952-xds100v2-vs-xds200-speed-comparisons

器件型号:RM48L952

您好!

我们正在使用 RM48设计定制 PCB。 我们看到的图表显示了 XDS100v2是比 XDS200更快还是更慢(http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Performance_comparison、但找不到适用于 RM48L952的处理器)是如何决定处理器的。 是否有任何比较? 尤其是在以下模式之间

  • XDS200 SWD 模式
  • XDS200 JTAG 模式  
  • XDS100v2 5MHz TCLK
  • XDS100v2 1MHz TCLK

这将影响我们决定构建 PCB 以便能够在其上加载文件的方式、正如我们在电路板上集成的 XDS100v2设计所示。 否则、我们将使用外部 XDS200编程器

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我手头上没有任何基于 CortexR 的基准。 我将询问并查看是否有人观察到某些情况、或者是否有人使用组装了 JTAG 接头的 RM 板、我们可以对其运行一些测试。

    另一个选项是 XDS110。 在大多数测试中、它的性能介于这两个测试之间。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何基准测试数据都非常有用。

    我们能够确定 XDS100v2的设计、这就是我们研究 XDS100与 XDS200的原因。 我们的想法是、如果我们的器件只能通过 USB 插入、而无需任何其他特殊硬件(如果在其使用寿命中需要)、那将是不错的。 但是、如果 XDS100设计相对于 XDS200而言足够慢、测试和调试这会让人不愉快、我们只需设置它、这样、在器件寿命期间、如果需要、就需要额外的硬件(USB 转 JTAG XDS200编程器)来重新编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用的是器件上的大部分存储器、则通过 XDS100v2进行编程可能会很慢。 是否可以选择双设置? 即使用外部 XDS200进行开发、但仍在电路板上安装 XDS100v2、以防您需要进行现场更新。 在您的环境下、您可能希望部分或全部测试也使用 XDS100v2、以确保所有测试都适用于现场更新。

    我们的一些较新的 LaunchPad 开发板的工作方式类似、其中有板载 XDS110、但如果您想使用不同的调试探针、我们还会提供 JTAG 接头。 您只需弹出几个跳线即可禁用板载并启用接头。 本文档的第2.3.3节给出了一个示例: www.ti.com/.../slau597d.pdf

    这样、如果您需要进行现场更新、您就可以从开发过程中更快的速度以及简单的设置中受益。

    我仍在寻找一些数字。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Hercules 器件上找到了并排比较视频。


    本视频用时约7分钟

    training.ti.com/hercules-how-tutorial-selecting-jtag-emulator
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这足以让我相信、我们希望在这方面利用200。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是一个合理的建议、但在我们的具体应用中、这不会产生影响。