主题中讨论的其他器件: TM4C123
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我使用 IIC 端口2定义主站、但在"Initiate send of address from Master to Slave"中运行、因此 TI-RTOS 崩溃。
如何使用"I2C_MASTER_CMD_QUICT_COMMAND"?
我在下面的列表中编码3个步骤。
//初始化主从设备
I2CMasterInitExpClk (I2CPortBased[I2C->bus]、MAP_SysCtlClockGet ()、IIC_params[I2C->bus].bitrate=I2C_400kHz? true:false);
//指定从机地址
I2CMasterSlaveAddrSet (I2CPortBased[I2C->bus]、I2C->address、false);
//启动从主设备到从设备的地址发送
I2CMasterControl (I2CPortBased[I2C->bus]、I2C_MASTER_CMD_QUICK_COMMAND);
2.我使用软件环境
tirtos_tivac_2_14_04_31
TivaWare_C_Series-2.1.4.178
IAR 7.4
TM4C123BH6ZRB
BR、
JK