请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0714 您好!
我想了解 有关 TMS570LS0714数据表6.9.1中定义的 RAM ECC 部分的更多信息。 根据数据表 、RAM 的范围为 0x08000000至 0x0801FFFF、RAM ECC 的范围为 0x08400000至 0x0841FFFF、我想知道该存储器是用作 RAM 的副本、还是用作扩展 RAM。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想了解 有关 TMS570LS0714数据表6.9.1中定义的 RAM ECC 部分的更多信息。 根据数据表 、RAM 的范围为 0x08000000至 0x0801FFFF、RAM ECC 的范围为 0x08400000至 0x0841FFFF、我想知道该存储器是用作 RAM 的副本、还是用作扩展 RAM。
谢谢你