This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:RAM ECC (0x08400000至0x0841FFFF)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/741664/tms570ls0714-ram-ecc-0x08400000-to-0x0841ffff

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我想了解  有关 TMS570LS0714数据表6.9.1中定义的 RAM ECC 部分的更多信息。 根据数据表 、RAM 的范围为 0x08000000至 0x0801FFFF、RAM ECC 的范围为 0x08400000至 0x0841FFFF、我想知道该存储器是用作 RAM 的副本、还是用作扩展 RAM。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 Hercules MCU 中、始终计算 ECC。 您可以启用/禁用 ECC 检查和 ECC 校正、但不会生成位。 即使 ECC 被禁用、也将生成 ECC 位并对位进行修改。

    此致、
    米罗