请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、 LAUNCHXL2-570LC43
工具/软件:Code Composer Studio
主席先生,
我使用的是 LAUNCHXL2-570LC43。 当 eqep1中存在位置比较匹配时、我想编写一个代码来获得中断。 在位置比较匹配时、CPU 应运行 ISR。 如何使用 halcogen 和 CCS 编写代码。 我已配置 VIM 通道110和 IRQ。 还配置了 QEINT[PCM]。 但 PCM 标志位不变。 我无法获取如何为中断调用 ISR。
请帮帮我。