This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:运行速度

Guru**** 2595915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/739665/tms570ls3137-operation-speed

器件型号:TMS570LS3137

您好!

您能帮助解决客户问题吗?

我们正在使用 TMS570LS3137进行设计,它具有16MB 外部并行 NOR 闪存+ 64MB 外部 RAM。

由于   内部闪存以180Mhz 频率运行、TMS570LS3137上的运行速度是否随 SST39VF6402B 外部 NOR 闪存以70ns 降低

提前感谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Needhu、

    外部存储器不会影响 MCU 的运行速度。

    NOR 闪存不是异步存储器异步接口不使用时钟信号进行信号对齐。 相反、控制信号通过组合逻辑进行解释。 EMIF 遵循一个 Setup 选通保持序列、此序列在每个总线操作上执行一个存储器地址和一个字。 每个设置、选通和保持阶跃的持续时间均可通过软件编程。