请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好!
您能帮助解决客户问题吗?
我们正在使用 TMS570LS3137进行设计,它具有16MB 外部并行 NOR 闪存+ 64MB 外部 RAM。
由于 内部闪存以180Mhz 频率运行、TMS570LS3137上的运行速度是否随 SST39VF6402B 外部 NOR 闪存以70ns 降低
提前感谢、
尼德胡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能帮助解决客户问题吗?
我们正在使用 TMS570LS3137进行设计,它具有16MB 外部并行 NOR 闪存+ 64MB 外部 RAM。
由于 内部闪存以180Mhz 频率运行、TMS570LS3137上的运行速度是否随 SST39VF6402B 外部 NOR 闪存以70ns 降低
提前感谢、
尼德胡