This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:McuClockReferencePointFrequency 的范围问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748437/tms570ls3137-issue-with-range-for-mcuclockreferencepointfrequency

器件型号:TMS570LS3137

在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中、McuClockReferencePointFrequency 的范围为[5000000;20000000]Hz。 对于超出5MHz - 20MHz 范围的值、我们需要使用频率参考。 AUTOSAR 规范(AUTOSAR_SWS_MCUDriver.pdf -参数 McuClockReferencePoint)不提供这样的限制,范围为[0... inf]。

该范围是否可以至少扩展到100MHz?
用例:
这个 McuClockReferencePoint 被用来指定 LIN 时钟基准、即 VCLK、这个项目的值将大约为80MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathibha、

    我将对此进行检查、并告诉您为什么 MCU 驱动程序中存在此类限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathibha、

    对于 LIN、可以选择直接配置所需的 VCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishwanath,

                      如随附的快照所示,LIN 的 VCLK 是从 MCU 派生的,因此不可能手动配置它。

    此致、

    Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、

    TI 提供的 LIN 驱动器具有此选项。 似乎您没有使用 TI 的 LIN 驱动器。 我们将接受此请求。