请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中、McuClockReferencePointFrequency 的范围为[5000000;20000000]Hz。 对于超出5MHz - 20MHz 范围的值、我们需要使用频率参考。 AUTOSAR 规范(AUTOSAR_SWS_MCUDriver.pdf -参数 McuClockReferencePoint)不提供这样的限制,范围为[0... inf]。
该范围是否可以至少扩展到100MHz?
用例:
这个 McuClockReferencePoint 被用来指定 LIN 时钟基准、即 VCLK、这个项目的值将大约为80MHz。