This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:rm48l952

Guru**** 2607635 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749504/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

我们将在您的项目中使用 RM48L952。 在访问外部存储器接口方面、我们面临着问题、对于1个地址、将2写入3次写入使能信号将变为低电平。

我们尝试将外部存储器(EMIF)配置为器件存储器,但异步1配置寄存器只能配置为正常模式或选通模式。 在如何将 外部存储器(EMIF)配置为器件存储器方面、我们面临着问题。

请找到随附的 Halcogen、R4-MPU-PMU 区域的配置文件、建议我们在何处更改器件存储器、并告知我们是否需要进行其他配置。

我们配置了 EMIF 时钟25MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于美国假期,答复可能会推迟到11月26日这一周。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的配置正常。 对于异步存储器(异步 SRAM、NOR 闪存、NAND 闪存等)、区域5 (0x6000_0000)配置为器件 MPU 模式;对于同步 SDRAM、区域6 (0x8000_0000)配置为严格排序的 MPU 模式。

    最大 EMIF 时钟为55MHz。