请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
我们将在您的项目中使用 RM48L952。 在访问外部存储器接口方面、我们面临着问题、对于1个地址、将2写入3次写入使能信号将变为低电平。
我们尝试将外部存储器(EMIF)配置为器件存储器,但异步1配置寄存器只能配置为正常模式或选通模式。 在如何将 外部存储器(EMIF)配置为器件存储器方面、我们面临着问题。
请找到随附的 Halcogen、R4-MPU-PMU 区域的配置文件、建议我们在何处更改器件存储器、并告知我们是否需要进行其他配置。