This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找物联网开发板时、需要使用 ZigBee 和 WiFi 通信

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749994/looking-for-iot-development-boards-use-zigbee-as-well-as-wifi-communication

大家好、是否有任何特殊的开发板、而不是可通过 ZigBee 器件接收无线网状网络数据的 Raspberry Pi?

我们使用的是网状网络、其中5 座多层房屋位于彼此700米远的近场区域。

我们希望从 无线温度传感器接收和获取所有数据、该传感器使用 ZigBee 器件进行无线通信、因此我需要一个基站硬件来接收来自接入点节点的数据、同时将数据发送到互联网云。

有关这方面的任何建议都将大有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以为您的开发获取 LaunchPad 和 BeagleBoneBlack。 请参阅随附的应用手册。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、感谢您提供的参考应用、但我需要知道、通过任何方式、此芯片能够接收来自使用 Xbee s2c pro 器件的无线温度传感器(之前提供)的数据?

    如果没有 ,是否可以连接网关接收器 (专门设计用于接收无线传感器的数据)?

    可以将此网关接收器串行与 Beagle Bone Black 配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些(Xbee S2c Pro 器件和网关接收器)不是 TI 产品。 那么、我们不知道它们是否与我们的器件兼容? 您可能需要自行测试以了解彼此的兼容性。

    谢谢、
    PM