请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、是否有任何特殊的开发板、而不是可通过 ZigBee 器件接收无线网状网络数据的 Raspberry Pi?
我们使用的是网状网络、其中5 座多层房屋位于彼此700米远的近场区域。
我们希望从 无线温度传感器接收和获取所有数据、该传感器使用 ZigBee 器件进行无线通信、因此我需要一个基站硬件来接收来自接入点节点的数据、同时将数据发送到互联网云。
有关这方面的任何建议都将大有帮助。