请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 TRM TMS570LC4357的"8.2.3 L2RAMW 自动初始化"一节对此进行了介绍
RAM 存储器可使用专用的自动初始化硬件进行初始化。 L2RAMW
当为 RAM 启用自动初始化时、模块初始化整个存储器。 所有 RAM 数据存储器都是
初始化为0、ECC 存储器初始化为正确的0 ECC 值、即0Ch。
在本例中、
在 RAM 数据总线保持测试中、内存位置使用指令"STR R3、 [R0、#0]"进行初始化。
是否有任何方法可以使用 第8.2.3节的"自动初始化"功能、而不是使用指令 "STR R3、 [R0、#0]"。