This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:L2RAMW 自动初始化

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/750505/tms570lc4357-l2ramw-auto-initialization

器件型号:TMS570LC4357

TRM TMS570LC4357的"8.2.3 L2RAMW 自动初始化"一节对此进行了介绍

RAM 存储器可使用专用的自动初始化硬件进行初始化。 L2RAMW
当为 RAM 启用自动初始化时、模块初始化整个存储器。 所有 RAM 数据存储器都是
初始化为0、ECC 存储器初始化为正确的0 ECC 值、即0Ch。

在本例中、

在 RAM 数据总线保持测试中、内存位置使用指令"STR  R3、   [R0、#0]"进行初始化。

是否有任何方法可以使用 第8.2.3节的"自动初始化"功能、而不是使用指令 "STR  R3、   [R0、#0]"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sudhakar、

    自动初始化功能旨在完全避免必须在软件中使用 STR 或 STM 指令来初始化存储器。 TMS570LC4357数据表介绍了可用于初始化 L2RAM 的粒度。 这是"片上 SRAM 自动初始化"部分。

    请注意、您可以使用片上 PBIST 控制器在存储器上执行 march13N Tet 算法、因此应用只需要在给定的存储器或存储器上触发测试、然后检查结果。

    此致、
    Sunil