请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中、 SPI4SOMI 的多路复用不起作用
PortPinSpi4_4使用 PORT_PIN_MODE_SPI 进行配置、而 PIN_V6_31使用 PORT_PIN_MUX_ALT_1进行配置。 初始化完成后、我可以看到控制寄存器位 PINMMR5[17]和 PINMMR23[24]都被置位。 根据用户手册的第4.3.2节、这个组合选择"专用焊盘"而非"复用引脚"作为输入。 通过研究、我了解到 SPI4信号只在封装选项144QFP 的多路复用端子上可用。 因此、SPI4不会在其 SIMO 线上接收任何数据。
正确 SPI4SOMI 初始化的正确端口配置是什么?