This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SPI4SOMI 的多路复用在端口中不起作用

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748432/tms570ls3137-multiplexing-of-spi4somi-does-not-work-in-port

器件型号:TMS570LS3137

在 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00中、 SPI4SOMI 的多路复用不起作用

PortPinSpi4_4使用 PORT_PIN_MODE_SPI 进行配置、而 PIN_V6_31使用 PORT_PIN_MUX_ALT_1进行配置。 初始化完成后、我可以看到控制寄存器位 PINMMR5[17]和 PINMMR23[24]都被置位。 根据用户手册的第4.3.2节、这个组合选择"专用焊盘"而非"复用引脚"作为输入。 通过研究、我了解到 SPI4信号只在封装选项144QFP 的多路复用端子上可用。 因此、SPI4不会在其 SIMO 线上接收任何数据。

正确 SPI4SOMI 初始化的正确端口配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathibha、

    我需要向设计人员检查这个问题。

    根据 TRM 在第4.3.2节中、  

    当条件[ A 或非(B)]= true 时、模块的输入来自多路复用引脚。

    我们将"A"设置为1。 1或 x 应得到1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathibha、

    我指的是一份旧文件。 新版本的文档说明如下:

    当条件[ A 而不是(B)]= true 时、模块的输入来自多路复用引脚。

    我们将获取此错误报告并输入我们的内部跟踪工具。