This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 EK-TM4C1294XL 对具有 TM4C1294NCPDT 的定制板进行编程时出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/749444/issue-while-programming-custom-board-having-tm4c1294ncpdt-using-ek-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

您好!

我尝试使用 EK-TM4C1294XL 对具有 TM4C1294NCPDT 的定制板进行编程。

现在、我移除了电阻器 R6、R7、R8、R10、R11、R15、R16和 R40、并将 JTAG 引脚和 RESET 引脚连接到评估板上的控制器板。 评估板也提供电源。

当与评估板连接时、定制板运行 ROM 引导加载程序、VDDC 输出也是1.2V

复位也正常工作、未按下按钮时获得2.8V 电压、按下时获得0。

当我尝试对定制板进行编程时、未对其进行编程。 我还使用 LM 闪存编程器的解锁来解锁电路板。

以下是 LMFlash 编程器屏幕截图。

我出了什么问题? 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保您的硬件连接正确、并使用 LM 闪存编程器中的设置来对 Launchpad 进行编程、但更改晶体频率以匹配定制板的频率除外。