请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL
您好!
我尝试使用 EK-TM4C1294XL 对具有 TM4C1294NCPDT 的定制板进行编程。
现在、我移除了电阻器 R6、R7、R8、R10、R11、R15、R16和 R40、并将 JTAG 引脚和 RESET 引脚连接到评估板上的控制器板。 评估板也提供电源。
当与评估板连接时、定制板运行 ROM 引导加载程序、VDDC 输出也是1.2V
复位也正常工作、未按下按钮时获得2.8V 电压、按下时获得0。
当我尝试对定制板进行编程时、未对其进行编程。 我还使用 LM 闪存编程器的解锁来解锁电路板。
以下是 LMFlash 编程器屏幕截图。
我出了什么问题? 请帮助。
谢谢。