请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012 你(们)好
我希望使用 openocd (不使用特定 IDE)连接和调试 launchxl2-TMS57012。
我使用小型脚本启动包含这些配置文件的 openocd
源[查找接口/CMSIS-DAP.cfg]
源[查找 target/ti_tms570.cfg]
但我有错误消息
开放日:拍卖会
打开片上调试器0.9.0 (2018-01-21-13:43)
GNU GPL v2许可
有关错误报告、请阅读
openocd.org/.../bugs.html
INFO:只有一个传输选项;自动选择“前进”
适配器速度:1500 kHz
/usr/share/openocd/scripts/target/ti_tms570.cfg:23:错误:无法读取"_DAP_TADP":无此类变量
在步骤"脚本"中
在文件"embedded:startup.tcl、第60行
在文件"openocd.cfg"第14行
文件"/usr/share/openocd/scripts/target/ti_tms570.cfg、第23行
我尝试使用具有类似结果的其他 conf 文件。
有什么东西可以帮助我?
谢谢
Alain