This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:使用 openocd 进行连接和调试

Guru**** 2604715 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747973/launchxl2-tms57012-connect-and-debug-with-openocd

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

你(们)好
 我希望使用 openocd (不使用特定 IDE)连接和调试 launchxl2-TMS57012。
我使用小型脚本启动包含这些配置文件的 openocd
源[查找接口/CMSIS-DAP.cfg]
源[查找 target/ti_tms570.cfg]
但我有错误消息

开放日:拍卖会
打开片上调试器0.9.0 (2018-01-21-13:43)
GNU GPL v2许可
有关错误报告、请阅读
   openocd.org/.../bugs.html
INFO:只有一个传输选项;自动选择“前进”
适配器速度:1500 kHz
/usr/share/openocd/scripts/target/ti_tms570.cfg:23:错误:无法读取"_DAP_TADP":无此类变量
在步骤"脚本"中
在文件"embedded:startup.tcl、第60行
在文件"openocd.cfg"第14行
文件"/usr/share/openocd/scripts/target/ti_tms570.cfg、第23行
我尝试使用具有类似结果的其他 conf 文件。
有什么东西可以帮助我?
谢谢
Alain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alain、

    下面的主题介绍了使 OpenOCD 与 RM46 Launchpad (相似的器件、但在小端字节序上)配合使用的中等成功的努力-器件复位和闪存编程缺失仍然存在一个悬而未决的问题。

    e2e.ti.com/.../711617

    下面的开发人员展示了在 OpenOCD 上为 F021闪存 API 创建闪存写入器的一些过程。
    devel.rtems.org/.../TMS570
    forum.43oh.com/.../

    遗憾的是、与大多数开源开发一样、我们(TI)不会为他们提供直接支持。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢拉斐尔、
    我马上就会看到它!
    Alain