This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:使用来自定制路径的 TI-RTOS

Guru**** 2580485 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/748331/rtos-tm4c1294ncpdt-using-ti-rtos-from-custom-path

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TI-RTOS V2.16在 TM4C1294NCPDT 上开发嵌入式应用。 编译器 CCS v6.2。

我想从定制路径使用 TI-RTOS。

如何在 CCS 中进行配置以使用 TI-RTOS 和 TIVAWARE 驱动程序的自定义路径?

此致、

Harshal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    "我想从自定义路径使用 TI-RTOS、这意味着什么。"?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在"C:/ti"目录中安装 CCS。

    和 TI-RTOS、位于目录:C:/Project/TI_RTOS 中、使用 TI-RTOS 安装程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshal、

    在 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 中,添加 TI-RTOS 安装目录。 确保目录中没有空格、破折号或"特殊"字符。 添加目录后、可能需要重新发现(并按照指示重新启动 CCS)。