This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:在 Tiva C Launchpad 中使用双路肖特基二极管

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/747786/ek-tm4c123gxl-use-of-dual-schottky-diode-in-tiva-c-launchpad

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、

 有一个肖特基二极管连接 到 Tiva C Launchpad 中电压监控器的复位输出、如下所示

其中一个阳极连接到主微控制器的 RESET 引脚、另一个连接到用于调试的微控制器的 RESET 引脚。  

在此 类电压监控器的输出中、肖特基二极管有何用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 launchpad 有多大年头? 当前的 LaunchPad (已有几年)忽略了此电路。

    2013版用户指南中的 以下内容:http://www.ti.com/lit/ug/spmu296/spmu296.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自 TM4C123G6PM 数据表

    '内部上电复位(POR)电路监控电源电压(VDD)并生成
    当电源斜坡达到 A 时、到包括 JTAG 在内的所有内部逻辑的复位信号
    阈值(VVDD_POK)。"

    我们是否因为 Tiva C 板中内置的 POR 电路而忽略了 SVS 部分? 这是否意味着旧版本的 Stellaris 没有内置的 POR 电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不知道。 在开发阶段、我没有参与这些部件。 您为什么要问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试根据原理图构建定制板。 因此、了解这些详细信息将使我的设计变得傻瓜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以安全地省略该电路、因为目前(以及过去几年)发货的所有 TM4C 器件都不需要该电路。