请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 大家好、
有一个肖特基二极管连接 到 Tiva C Launchpad 中电压监控器的复位输出、如下所示
其中一个阳极连接到主微控制器的 RESET 引脚、另一个连接到用于调试的微控制器的 RESET 引脚。
在此 类电压监控器的输出中、肖特基二极管有何用途?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有一个肖特基二极管连接 到 Tiva C Launchpad 中电压监控器的复位输出、如下所示
其中一个阳极连接到主微控制器的 RESET 引脚、另一个连接到用于调试的微控制器的 RESET 引脚。
在此 类电压监控器的输出中、肖特基二极管有何用途?
您的 launchpad 有多大年头? 当前的 LaunchPad (已有几年)忽略了此电路。
2013版用户指南中的 以下内容:http://www.ti.com/lit/ug/spmu296/spmu296.pdf