主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、
您好!
在从模式下、我将 HET 编程为可在引脚13上产生1.25MHz 时钟(通过 HET.IDE)、我是否可以将该引脚物理连接到 mibspi 时钟输入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在从模式下、我将 HET 编程为可在引脚13上产生1.25MHz 时钟(通过 HET.IDE)、我是否可以将该引脚物理连接到 mibspi 时钟输入?
您好、Miro、
感谢您的回答。 我的程序使用 μ BİSS 协议接口从一个识别编码器中读取数据。 正如我之前所写的那样、μ BİSS 协议中所需的时钟由 HET 生成。 当编码器接收到该时钟时、它会发送瞬时位置数据。 我使用 mibspi1、一切正常、但我在主模式下对 mibspi1进行了编程、以生成仅用于接收数据的内部时钟、并且 SPICLK 引脚未以不同的方式使用。 为了提高程序性能、我还想将 SALVE 模式与 HET 时钟一起用于接收数据。 因此、如果可以将 HET 引脚分配为外部时钟源、则无需在主模式下设置 Mibspi、并且只有一个时钟源可以同时为编码器和 Mibspi 接收机制提供服务。 所有这些都被插入 motorware 程序中、但当 SPICLK 被用作时钟源时、BLDC 开始振动、我找不到原因(可能是硬件问题)、 但 HET 产生的时钟频率与 Mibspi 时钟频率(1.25Mhz)相同、运行良好、并且没有振动。
此致
Ali Riza