This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在受控模式中将 HET 引脚用作 Mibspi1的外部时钟源

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746649/tms570ls3137-use-of-het-pin-as-external-clock-source-for-mibspi1-in-slave-mode

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

在从模式下、我将 HET 编程为可在引脚13上产生1.25MHz 时钟(通过 HET.IDE)、我是否可以将该引脚物理连接到 mibspi 时钟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请向我们提供有关您的硬件设置的更多信息。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的回答。 我的程序使用 μ BİSS 协议接口从一个识别编码器中读取数据。 正如我之前所写的那样、μ BİSS 协议中所需的时钟由 HET 生成。 当编码器接收到该时钟时、它会发送瞬时位置数据。 我使用 mibspi1、一切正常、但我在主模式下对 mibspi1进行了编程、以生成仅用于接收数据的内部时钟、并且 SPICLK 引脚未以不同的方式使用。 为了提高程序性能、我还想将 SALVE 模式与 HET 时钟一起用于接收数据。 因此、如果可以将 HET 引脚分配为外部时钟源、则无需在主模式下设置 Mibspi、并且只有一个时钟源可以同时为编码器和 Mibspi 接收机制提供服务。 所有这些都被插入 motorware 程序中、但当 SPICLK 被用作时钟源时、BLDC 开始振动、我找不到原因(可能是硬件问题)、 但 HET 产生的时钟频率与 Mibspi 时钟频率(1.25Mhz)相同、运行良好、并且没有振动。

    biss-interface.com/.../

    此致

    Ali Riza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali Riza、
    当 SPI 处于受控模式时、时钟始终来自外部器件。 我认为您的用例可以在三引脚模式下实现。

    以下内容来自 TMS570LS3137数据表第25.2.2.3节:
    '在从机模式配置(主机= 0且 CLKMOD = 0)中、数据在 SPISOMI 引脚上移出、在 SPISIMO 引脚上移入。 SPICLK 引脚用作串行移位时钟的输入、该时钟由外部网络主器件提供。 传输速率由该时钟定义。
    当从网络主设备接收到 SPICLK 信号时、写入 SPIDAT0或 SPIDAT1寄存器的数据将被发送到网络。 为了接收数据、SPI 等待网络主控器发送 SPICLK 信号、然后将 SPISIMO 引脚上的数据移入 RX 移位寄存器。 如果从机同时发送数据、则必须在 SPICLK 信号开始之前将数据写入 SPIDAT0或 SPIDAT1寄存器。"

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    非常感谢您的帮助。 我将按照您在从模式中的建议实施3引脚模式、并向您写入结果。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我现在要关闭此主题。 但如果您有一些结果、请分享您的结果。

    此致、
    米罗