This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪款竞争对手的微控制器可以取代这款?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745977/which-could-be-the-competitive-microcontroller-replacing-this-one

我的原型设计采用 Microchip 16F628A 进行设计。   您是否有竞争对手的微控制器以某 种优势取代了它-价格更优惠?   请解释一下。

感谢你能抽出时间

Luis J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢您关注 MSP430器件。 我认为您找不到与您使用的16F628A 完全相同的器件、因为您可能不会使用16F628A 的所有功能。 但您应该找到一个可以与您的系统规格相匹配的器件。 您能否与我分享您的系统要求、以便我为您推荐符合您规格的器件? 例如:
    1.内存大小? 代码和数据。
    2.时钟?
    GPIO 编号?
    封装?
    5.外设? 例如 UART、SPI、I2C、ADC 或其他器件?

    此外、我还想介绍 MSP430器件的选择工具、通过该工具、您可以输入要求并找到所需的器件。
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送器件的数据表。   我只是想知道您是否有一个考虑特性和价格的竞争器件、并且有优势尊重这种关系、比较您的品牌和其他品牌、因此如果您有更好的东西、我会考虑将其用于多个项目。

    感谢你能抽出时间。

    Luis

    e2e.ti.com/.../PIC16F628A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我自己的一个使用此微芯片 uC 的单轴步进电机控制器示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们应该为您的项目提供合适的器件。 我真的想为您提供有关器件型号的快速建议、但它需要您的系统要求、这可能是"必须"和"最好"的要求。 "必须拥有"商品应符合您的要求、"最好拥有"商品可为您提供我们的器件带来额外好处。

    请注意、由于不同的器件具有多个参数、例如存储器大小、封装、外设等、因此很难将同一个器件与当前器件建议使用。 此外、要说明器件的优势、我们应该了解您的系统要求。 您不会使用的任何函数或外设都不会让您受益。

    我想在离线时与您讨论有关您要求提供更多详细信息的问题。 我已在 E2E 中向您发送友谊请求、请接受我的请求。