请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我的原型设计采用 Microchip 16F628A 进行设计。 您是否有竞争对手的微控制器以某 种优势取代了它-价格更优惠? 请解释一下。
感谢你能抽出时间
Luis J
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的原型设计采用 Microchip 16F628A 进行设计。 您是否有竞争对手的微控制器以某 种优势取代了它-价格更优惠? 请解释一下。
感谢你能抽出时间
Luis J
我将向您发送器件的数据表。 我只是想知道您是否有一个考虑特性和价格的竞争器件、并且有优势尊重这种关系、比较您的品牌和其他品牌、因此如果您有更好的东西、我会考虑将其用于多个项目。
感谢你能抽出时间。
Luis
您好、Luis、
我们应该为您的项目提供合适的器件。 我真的想为您提供有关器件型号的快速建议、但它需要您的系统要求、这可能是"必须"和"最好"的要求。 "必须拥有"商品应符合您的要求、"最好拥有"商品可为您提供我们的器件带来额外好处。
请注意、由于不同的器件具有多个参数、例如存储器大小、封装、外设等、因此很难将同一个器件与当前器件建议使用。 此外、要说明器件的优势、我们应该了解您的系统要求。 您不会使用的任何函数或外设都不会让您受益。
我想在离线时与您讨论有关您要求提供更多详细信息的问题。 我已在 E2E 中向您发送友谊请求、请接受我的请求。