请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-TMS57004、 HALCOGEN
你好。
我正在使用两个 LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad (TMS570LS0432)、并希望它们之间使用 CAN 进行通信。 我按照以下 Hercules CAN 教程中给出的说明操作: https://training.ti.com/hercules-how-tutorial-can-communication
我对硬件连接有一些疑问:-
1) 1)如果没有收发器、 是否可以通过将 CAN1TX 连接到同一 Launchpad 的 CAN2RX (它有两个 CAN 端口)进行通信?
2) 2)如果没有收发器、是否可以通过将一个 Launchpad 的 CAN1TX 连接到第二个 LaunchPad 的 CAN1RX 来进行通信?
LaunchPad 没有内置收发器、因此我要问这些问题。 是否可以在没有收发器的情况下测试 CAN 通信?
提前感谢您。
-
Kartik