This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:通过电平转换器板将电路板连接到 TTL 逻辑系统

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745913/ek-tm4c1294xl-connecting-the-board-to-a-ttl-logic-system-via-a-level-translator-board

器件型号:EK-TM4C1294XL

我有一个项目可以将 TM4C1294XL 板连接到 TTL 逻辑系统。 我设计了一个使用74FCT164245芯片的电平转换器板。 电平转换器板提供 Vcc = 5V 以及3.3V 电源。

此时,我将使用 CCS 进行调试,并通过调试 USB 端口将 Tiva 板连接到 PC。 我的问题是、我是否可以(应该)将我的+5V 和+3.3V 连接到 Tiva 板 (即 X6和 x8端口上的引脚1和2、或者只是具有公共接地并让 USB 端口馈入 Tiva 板、电平转换器板上的+5V 和+3.3V 应该只对我的系统部分收费。 我希望我能正确描述我的问题。

谢谢你

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为、如果 EK-TM4C1294XL 电路板上的 JP1配置为从 USB 调试端口获取电源、您只需要保持一个公共接地。

    如果您尚未看到、此处是 EK 板的用户指南。 该电路板的原理图位于文档的末尾。 www.ti.com/.../spmu365c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles。
    我有相关文档、检查原理图时确实感到困惑。 我没有找到跳线设置的说明、也不是很熟悉首字母缩写词(如 OTG 等) 对我来说、查看电路板、Booster Pack 术语并没有说得太多。 我正在研究一个项目、为了告诉您真相、我没有时间研究超过1800页的文档或研究最小的细节、而是6页的原理图。 当我通过 U22将电路板连接到 PC 时、我甚至没有找到3.3V 电压的来源(我猜这是调试 VBUS 信号)。 我正在做一个完全不同的领域、我不熟悉原理图上的术语。 我很抱歉。

    谢谢你

    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    JP1的默认位置将从调试 USB 端口供电。 因此、电源来自您的 PC。 我认为使用 LaunchPad 进行开发的此默认选择是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,查尔斯

    [引用用户="Charles Moori"]电平转换器板提供 Vcc = 5V 电压和3.3V 电压。

    无论 如何为两个 PCB 供电、都需要 Charles States 的公共接地。

    人们希望 跳线能够禁用 LTPCB 上的电源 、并且在 LaunchPad EVM 之前永远不要为 LTPCB 供电。

    通过拉动 JP1、JP3插头并从 一个电源为两个 PCB 供电、可确保您也不会忘记正确的断电顺序。

    Charles 可能有更多信息、因此务必记住器件的供电顺序  、以免意外降低 GPIO 端口性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 BP101、

    我移除了跳线 JP1和 JP3、 并从我的电平转换器板馈入 TI 板(为 TI 板提供+5V 和+3.3V 电压)、现在两个板已关闭(无法通过 USB 端口连接到 PC、即使是独立的)、现在只需一个电源即可工作。 我认为这种解决办法应该广为宣传,因为我认为,不仅是我遇到这一问题。 再次感谢您的建议和帮助

    此致

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Charles 的帮助、
    我已移除 JP1和 JP3 (根据您和 BP101建议)、并从公共电源为 TI 电路板和我的单元供电。 现在、两个无法连接到 PC 的板现在可以正常工作。 我认为这不仅是我的问题、因此必须将问题广泛传播、以便在可能的情况下、通过一个唯一的电源(+5C 和+3.3V)为 TI 电路板供电并连接到它的其他单元。
    再次感谢您的帮助

    此致

    查尔斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    "已解决"按钮的理念是为帮助者提供"已解决"奖励。 很高兴听到您的 LTPCB 和 EVM 一起加电/断电、这是最佳实践!