我有一个项目可以将 TM4C1294XL 板连接到 TTL 逻辑系统。 我设计了一个使用74FCT164245芯片的电平转换器板。 电平转换器板提供 Vcc = 5V 以及3.3V 电源。
此时,我将使用 CCS 进行调试,并通过调试 USB 端口将 Tiva 板连接到 PC。 我的问题是、我是否可以(应该)将我的+5V 和+3.3V 连接到 Tiva 板 (即 X6和 x8端口上的引脚1和2、或者只是具有公共接地并让 USB 端口馈入 Tiva 板、电平转换器板上的+5V 和+3.3V 应该只对我的系统部分收费。 我希望我能正确描述我的问题。
谢谢你
查尔斯