This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:时钟测试模式

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/745834/tms570lc4357-clock-test-mode

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们对 TMS570上的衍生时钟有疑问。 数据表(SPNS195C)表6-18。 针对 ECLK1上信号的时钟测试模式选项、有人提到在 ECLK1上可访问时钟测试模式。

1-是否可以在 ECLK2上检查这些时钟:
-振荡器时钟?
- GCLK1时钟?
- HF LPO 时钟?
- VCLK 时钟?
- VCLK3时钟?
- RTI 基本时钟?
-闪存 HD 泵振荡器时钟?

如果是、它是否与 ECLK1具有相同的访问权限?

2-是否可以对以下时钟应用分频因子:
-分频系数为10的 GCLK1时钟?
-分频系数为5的 VCLK?
-分频系数为5的 VCLK3?
-分频系数为6的闪存 HD 泵振荡器?

这些分部需要使用哪些寄存器?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    ECLK1支持时钟测试模式、但 ECLK2不支持时钟测试模式。 ECLK1可以输出 GCLK/VCLK3/LPO/...、但是 ECLK2只输出源自 VCLK1或 OSCIN 的时钟。 可以通过向 ECPCNTL1寄存器的 ECP_KEY 字段写入5h 来启用 ECLK2功能。

    ECLK2时钟源由 ECPCNTL1寄存器的 ECPSSEL 位定义、分频器由 ECPCNTL1的 ECPDIV 域定义。 ECLK2只有2个时钟源:VCLK1和 OSCIN。

    SYSPC[9:1]用于 ECLK1和 ECLK2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    您能否告诉我们、对于 ECLK 引脚时钟源选择中的 SEL_ECP_PIN 位、振荡器时钟代表 OSCIN (对于 ECLK2时钟源)?

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    你是对的。 表6-18 (spns195c.pdf)中的振荡器时钟是 OSCIN。