请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们对 TMS570上的衍生时钟有疑问。 数据表(SPNS195C)表6-18。 针对 ECLK1上信号的时钟测试模式选项、有人提到在 ECLK1上可访问时钟测试模式。
1-是否可以在 ECLK2上检查这些时钟:
-振荡器时钟?
- GCLK1时钟?
- HF LPO 时钟?
- VCLK 时钟?
- VCLK3时钟?
- RTI 基本时钟?
-闪存 HD 泵振荡器时钟?
如果是、它是否与 ECLK1具有相同的访问权限?
2-是否可以对以下时钟应用分频因子:
-分频系数为10的 GCLK1时钟?
-分频系数为5的 VCLK?
-分频系数为5的 VCLK3?
-分频系数为6的闪存 HD 泵振荡器?
这些分部需要使用哪些寄存器?
此致、
Christopher