请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 主题中讨论的其他器件:TPS2052B
您好!
我正在尝试将 Launchpad 用作主机和器件。 因此、OTG_MODE 是显而易见的解决方案。
1) 1)我想通过 Launchpad 中的 USB 从我的 PC 传递数据(器件模式)
2) 2)我想使用 launchpad 作为主机来驱动闪存盘。(主机模式)
器件模式工作正常、但 我意识到只有在 Launchpad 的调试端口连接到 USB 端口时、主机模式才工作。
这种行为与 LaunchPad 的架构是否相关?
或者可能是软件问题?