This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:USB_OTG _MODE 中的 launchpad 出现问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744861/ek-tm4c1294xl-problem-with-launchpad-in-usb_otg-_mode

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TPS2052B

您好!

我正在尝试将 Launchpad 用作主机和器件。 因此、OTG_MODE 是显而易见的解决方案。

1) 1)我想通过 Launchpad 中的 USB 从我的 PC 传递数据(器件模式)

2) 2)我想使用 launchpad 作为主机来驱动闪存盘。(主机模式)

器件模式工作正常、但 我意识到只有在 Launchpad 的调试端口连接到 USB 端口时、主机模式才工作。

这种行为与 LaunchPad 的架构是否相关?

或者可能是软件问题?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我认为这是一个电源问题、而不是任何问题。 如果您处于主机模式、则需要能够从某些电源为 LaunchPad 供电。 USB 器件不会为您供电、因此您必须插入调试端口以让 ICDI 为您的电路板供电-或者您也可以尝试连接外部电源、通过 BoosterPack 接头为 LaunchPad 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它看起来像是电源问题。

    但我注意到、在 TM4C1294XL 用户指南中、原理图部分显示"由 BoosterPack 供电时、USB 主机模式不会为连接的器件供电"、以及"由 BoosterPack 供电时、TPS2052B 不提供电流限制保护"。

    我错过了什么吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    老实说、我之前没有尝试过使用 BoosterPack 电源用于 USB 主机、用户指南可能是准确的、我只是不知道这一点、很抱歉、有这样的错误消息。