工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我正在尝试 EK-TM4C1294XL 上的一些示例(实验练习)。
我尝试了 CLP_Workbook.pdf 上的标准示例、也尝试了同一电路板上的 RTOS 示例。 我遵循了分步实验说明、它按照实验手册中的说明工作、非常好。
我想使用提供的标准示例并将其添加到 RTOS 中;即 、我从 RTOS 项目开始、然后根据需要导入/修改 USB 批量示例、并将其与 RTOS 模板一起使用。
是否可以将这两个示例混用(在进行必要的修改之后)?
USB 示例使用 Tx 和 Rx ISR 例程,我不知道它们是什么,因此我知道优先级分配是 RTOS 中的一项基本功能,如何为它们分配优先级。
在过去、我尝试过使用 RTOS 模板的触摸屏控件示例。 项目已成功编译、但未发生任何情况。 我相信 LCD 触摸屏控件使用中断(我不知道是哪一个),而 RTOS 不知道这种中断。
顺便说一下、RTOS 示例涉及打开/关闭 LED、这很好、很容易学习 RTOS、但接下来的步骤是仅调用一个 LED。
有人能不能在这上面放点光?