This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:UART 7的运行模式时钟门控控制寄存器1!

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/744800/ek-tm4c123gxl-run-mode-clock-gating-control-register-1-for-uart-7

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、我的项目需要使用 UART 7。 但是、我意识到在定义阶段'#define SYSCTL_RCGC1_UART'命令中、我只能将门控从 UART 0设置为 UART 2。 是否仍然可以将其设置为 UART 7? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    该寄存器仅用于传统软件支持。 如果要控制 UART7、应使用 RCGCUART 寄存器。