请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 大家好、我的项目需要使用 UART 7。 但是、我意识到在定义阶段'#define SYSCTL_RCGC1_UART'命令中、我只能将门控从 UART 0设置为 UART 2。 是否仍然可以将其设置为 UART 7? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我的项目需要使用 UART 7。 但是、我意识到在定义阶段'#define SYSCTL_RCGC1_UART'命令中、我只能将门控从 UART 0设置为 UART 2。 是否仍然可以将其设置为 UART 7? 谢谢!