请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
如何将 SSI 配置 为高阻抗?
我们将在 MCU 和 FPGA 之间连接 QSPI 闪存。
该 QSPI 闪存由 MCU 和 FPGA 通过 SPI 共享。
当 FPGA 访问闪存时、MCU SSI 需要处于高阻抗状态。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何将 SSI 配置 为高阻抗?
我们将在 MCU 和 FPGA 之间连接 QSPI 闪存。
该 QSPI 闪存由 MCU 和 FPGA 通过 SPI 共享。
当 FPGA 访问闪存时、MCU SSI 需要处于高阻抗状态。
谢谢你。
我们将在 MCU 和 FPGA 之间连接 QSPI 闪存。
两者都可以在不同的时序访问闪存。
仅当需要更新 QSPI 闪存时、才需要使用 SSI 引脚。完成此操作后、必须将 SSI 引脚设置为高阻抗、并让 FPGA 接管闪存。
问题:
我们能否将 SSInClk/SSInFS/SSInRx/SSInTx 信号动态地配置为 GPIO 和 SSI 信号(无论何时需要),还是只能预配置(在操作过程中不能更改)?
这是一个例程、它将一些数据从 SSI 发送出去、然后将引脚转换为 GPIO 输入。 最后、引脚配置有上拉电阻、因此您可以在逻辑分析仪图片中看到效果。
#include #include #include "inc/hw_types.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/ssi.h" #include "driverlib/pin_map.h" unsigned char u8DataTx[4]={'8' 、'd'、'in'、 'in'、'in'、'in'、'in'、'in'、'in'、'in'、'in'、'in'、'in' uint32_t ui32Index、ui32DataPut、ui32DataGet; SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHz); //必须启用 SSI2外设才能使用。 SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB); SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_SSI2); GPIOPinConfigure (GPIO_PB4_SSI2CLK); GPIOPinConfigure (GPIO_PB5_SSI2FSS); GPIOPinConfigure (GPIO_PB6_SSI2RX); GPIOPinConfigure (GPIO_PB7_SSI2TX); GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); SSIConfigSetExpClk (SSI2_base、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MOTO_MODE_0、 SSI_MODE_MASTER、1000000、8); SSIEnable (SSI2_base); // //发送 n 个字节的数据。 // for (ui32Index = 0;ui32Index < 4;ui32Index++) { ui32DataPut =(uint32_t) u8DataTx[ui32Index]; SSIDataPut (SSI2_base、ui32DataPut); SSIDataGet (SSI2_base、&ui32DataGet); u8DataRx[ui32Index]=(uint8_t) ui32DataGet; } //现在将 SPI 引脚配置为数字输入 GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7); //使用上拉电阻进行配置 GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7、 GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); }