This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可靠的微控制器

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/742946/reliable-micro-controller

大家好、

TI 制造的哪一种是最可靠的 ADC? 我基本上希望使用微控制器实现蒸发冷却系统的自动化。 我基本上需要一个湿度输入和三个温度输入、并驱动继电器作为我的最终输出。  

对于此应用、哪种 MC 是最可靠、最经济的? 这不仅仅是一名大学生...一名工业级控制器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    您需要 MCU 的温度范围是多少? 这将是一个重要的决定因素。 工业正式为-40°C 至100°C

    TM4C MCU 的工作温度范围为-40°C 至85°C、或者、如果您购买的是涵盖工业要求的-40°C 至105°C 扩展温度范围器件、

    MSP430通常在-40至85 C 的范围内。 如果您想知道我会这样做、我需要请 MSP 专家评论他们是否有涵盖官方工业范围的器件。

    C2000 MCU 通常在-40至105 C 或-40至125 C 范围内、因此也适用于工业。

    如果您不需要 CAN、USB 等任何独特的外设、但只需要一些 GPIO 和 I2C/SPI/UART 端口、那么您可能会发现 MSP430是一款具有丰富功能的高成本器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    感谢您的快速响应。 我希望基本上在-0-50 C 之间工作。但是、可靠性、可重复性和 MTBF 等所有其他方面都需要达到工业级水平。 我基本上希望将这些用于设计我自己的控制器、该控制器将控制厂房中的一些关键操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Qasim Ahtesham">但可靠性、可重复性和 MTBF 等所有其他方面都需要达到工业级。如果您有符合 功能安全标准的功能安全标准、可能需要满足 Hercules MCU 的功能安全要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Qasim、

    我们的所有 MCU 都面向工业应用、因此所有这些应用都非常适合您的应用、并将为您提供可靠性/可重复性等。因此、您实际上需要决定哪个 MCU 系列提供所需的功能和成本、因为所有这些都适合您的 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。