请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
TI 制造的哪一种是最可靠的 ADC? 我基本上希望使用微控制器实现蒸发冷却系统的自动化。 我基本上需要一个湿度输入和三个温度输入、并驱动继电器作为我的最终输出。
对于此应用、哪种 MC 是最可靠、最经济的? 这不仅仅是一名大学生...一名工业级控制器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TI 制造的哪一种是最可靠的 ADC? 我基本上希望使用微控制器实现蒸发冷却系统的自动化。 我基本上需要一个湿度输入和三个温度输入、并驱动继电器作为我的最终输出。
对于此应用、哪种 MC 是最可靠、最经济的? 这不仅仅是一名大学生...一名工业级控制器。
谢谢你。
[引用 user="Qasim Ahtesham">但可靠性、可重复性和 MTBF 等所有其他方面都需要达到工业级。如果您有符合 功能安全标准的功能安全标准、可能需要满足 Hercules MCU 的功能安全要求