请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC430F6137 工具/软件:Code Composer Studio
先生、我将使用您 的 cc430x613x_ADC12_07.c 示例代码 它运行良好、但使用 LDO 电路时、cc430f6137 MCU 输入电压为3.3V。 您的 UART 或 RF 示例代码加载此 IC 运行良好无问题(输入电压为3.3V)、但每当加载 ADC 代码(cc430x613x_ADC12_07.c)时、此代码运行良好、但 MCU 输入电压会变化(3.71V)、也不恒定。 主席先生,问题是什么,请尽快答覆。