This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:ADC 代码工作正常、但使用 cc430x613x_ADC12_07.c 示例影响 IC AVDD 电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743169/ccs-cc430f6137-adc-code-is-good-working-but-effect-ic-avdd-voltage-using-cc430x613x_adc12_07-c-example

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

先生、我将使用您 的 cc430x613x_ADC12_07.c 示例代码 它运行良好、但使用 LDO 电路时、cc430f6137 MCU 输入电压为3.3V。 您的 UART 或 RF 示例代码加载此 IC 运行良好无问题(输入电压为3.3V)、但每当加载 ADC 代码(cc430x613x_ADC12_07.c)时、此代码运行良好、但 MCU 输入电压会变化(3.71V)、也不恒定。 主席先生,问题是什么,请尽快答覆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivanathi、

    [引用 USER="Sivanathi"] MCU 输入电压变化(3.71V),也不是恒定的

    根据数据表、最大输入电压为3.6V、因此3.71V 电源电压可能会损坏 CC430F6137。 我看不到特定代码示例如何导致电源电压问题。 我假设这是您的定制板(而不是我们的 EVM 或目标插座板之一)、因此我怀疑您可能未遵循数据表中的指南、例如某些引脚上的建议电容、建议未使用的连接等

    此致、

    James