请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我们使用的是 TMS570LC4357、 我们希望了解有关 IOMM 模块的更多信息。
在参考手册(spnu563a)的表6-3和表6-11中、PINMMRx (通过 AD1IN[31]、AD2IN[31]和 AD2IN[30])可以选择三个"温度传感器"
不过、在数据表(spns195c)的表4-1中、添加了一条注释、说明只有 AD1IN[31]与内部温度传感器进行多路复用。
此外、始终在数据表的表4-1中、AD2IN[31]和 AD2IN[30]引脚似乎不在 TMS570LC4357封装中
这是错误吗? 是否有多个温度传感器?
此致、
Christopher