This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:特殊多路复用控制-温度传感器选择

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/743064/tms570lc4357-special-multiplexed-controls---temperature-sensor-select

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357、 我们希望了解有关 IOMM 模块的更多信息。

在参考手册(spnu563a)的表6-3和表6-11中、PINMMRx (通过 AD1IN[31]、AD2IN[31]和 AD2IN[30])可以选择三个"温度传感器"

不过、在数据表(spns195c)的表4-1中、添加了一条注释、说明只有 AD1IN[31]与内部温度传感器进行多路复用。

此外、始终在数据表的表4-1中、AD2IN[31]和 AD2IN[30]引脚似乎不在 TMS570LC4357封装中

这是错误吗? 是否有多个温度传感器?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    ADC2有25个外部通道0至24。 通道30和31在内部由3个温度传感器中的2个使用。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不明白通道30和31内部是什么。
    这是使用温度传感器的 ADC1?

    此致、
    Christopher
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    器件中有三个温度传感器实例。 温度传感器通过输入/输出多路复用模块(IOMM)连接到片上模数转换器(ADC)。 温度传感器1与 AD1IN[31]复用。 温度传感器2连接到 AD2通道31。 温度传感器3连接到 AD2通道30。

    正如您提到的"此外、始终在数据表的表4-1中、AD2IN[31]和 AD2IN[30]引脚似乎不在 TMS570LC4357封装中"。
    AD2通道30/31不暴露在端子上、但在内部存在、用于温度传感器。

    此致、
    米罗