This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:RM57 Launchpad 上的 lwip

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694707/launchxl2-rm57l-lwip-on-rm57-launchpad

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

您好!

      我在 RM57 Launchpad 上尝试 lwip。

我的情况是 RM57能够接收以太网数据包、但不能传输任何数据包。

如果我发送 ping、我可以看到 Launchpad 进入"回复我们 IP 地址的 ARP 请求"、但我看不到任何数据包发出(我正在使用 Wireshark)。

奇怪的是 ISR 例程中的2计数器: countEMACCore0TxIsr 和 countEMACCore0RxIsr 在开头为"0"、但始终具有值"1"、因为 ISR 例程只执行一次。 这是正常的吗?

欢迎提供任何帮助

Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Errico、

    您是否尝试过 lwip+RM57演示?
    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_RM57L:_lwIP_Demo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

           我从 lwip+RM57演示开始、它正在工作。 我做了一些修改、添加了一些我编写的代码、lwip 停止工作。

    我正在尝试了解发生了什么。 我将从开始的 lwip+RM57演示再次开始。

    谢谢你

    Errico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Errico、

    您是否知道导致问题的原因? 向演示项目添加了什么代码?