请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L 您好!
我在 RM57 Launchpad 上尝试 lwip。
我的情况是 RM57能够接收以太网数据包、但不能传输任何数据包。
如果我发送 ping、我可以看到 Launchpad 进入"回复我们 IP 地址的 ARP 请求"、但我看不到任何数据包发出(我正在使用 Wireshark)。
奇怪的是 ISR 例程中的2计数器: countEMACCore0TxIsr 和 countEMACCore0RxIsr 在开头为"0"、但始终具有值"1"、因为 ISR 例程只执行一次。 这是正常的吗?
欢迎提供任何帮助
Errico