This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:从外部或闪存运行测试程序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129SDRAMNVM, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692487/tm4c1294ncpdt-running-test-program-from-external-or-flash

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129SDRAMNVMEK-TM4C1294XL

尊敬的先生/女士

我们开发了从 Windows 工作站运行的代码、该工作站通过以太网与 TM4C1294微控制器进行通信。 GUI 将创建测试程序并通过以太网向微控制器发送命令来执行。  由于这种情况、我们有时会由于数据包发送和接收而产生延迟。

我的问题是:

1) 1)是否可以将代码传输到闪存并从微控制器执行代码。

2) 2)或通过以太网通道发送测试程序并保存到外部 RAM。 当用户点击从 GUI 开始时、将执行此程序。

请帮助。

谢谢

Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种情况都是可能的。 重新编程闪存执行可能不是一个好的解决方案、因为擦除和编程闪存所需的时间将导致更多的延迟。 加载到与 EPI 相连的外部 SRAM 是一种解决方案。 如果测试例程足够小、最好的解决方案是从内部 RAM 执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回复。 非常感谢。

    请帮我提供示例代码、我应该如何处理该代码、以及一个原理图、以便我了解、因为我们 在这个领域是新手

    谢谢

    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 TI 参考设计的链接、可能对您有所帮助:
    www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129SDRAMNVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我在您提供的链接中看到了该套件。 这是适合我购买的套件吗?

    如果是、我可以订购试用。  

    正在等待您的回复

    谢谢  

    Ratan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该链接适用于 EK-TM4C1294XL launchpad (红色板)。 该设计套件是一个示例、说明了如何使用连接到 Launchpad 的外部存储器构建您自己的电路板。