Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129SDRAMNVM, EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129SDRAMNVM、 EK-TM4C1294XL
尊敬的先生/女士
我们开发了从 Windows 工作站运行的代码、该工作站通过以太网与 TM4C1294微控制器进行通信。 GUI 将创建测试程序并通过以太网向微控制器发送命令来执行。 由于这种情况、我们有时会由于数据包发送和接收而产生延迟。
我的问题是:
1) 1)是否可以将代码传输到闪存并从微控制器执行代码。
2) 2)或通过以太网通道发送测试程序并保存到外部 RAM。 当用户点击从 GUI 开始时、将执行此程序。
请帮助。
谢谢
Ratan