This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Tiva 板

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694588/ccs-tiva-board

Thread 中讨论的其他器件:CC3100SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用 cc3100sdk 获取 WLAN 站的 IP 地址。

static _i32建立连接扣缴()

SlSecParams_t secParams ={0};
_i32返回值= 0;

secParams.Key =(_i8 *)密钥;
secParams.KeyLen = PAL_strlen (密钥);
secParams.Type = SEC_TYPE;

RetVal = sl_WlanConnect (((_i8 *) SSID_NAME、PAL_strlen (SSID_NAME)、0、&secParams、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);

/*等待*/
while ((!is_connected (g_Status)))||(!is_IP_Acquired (g_Status))){_SlNonOsMainLoopTask ();}

返回成功;

此时、它正在获取 IP 地址、但我想将其打印在屏幕上。建议是否需要进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    您可以将 IP 地址转换为字符串格式,然后使用 cli_Write()将其打印到串行控制台。

    此外、在 TM4C 论坛中也会适当地询问此帖子

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel 是对的、TM4论坛是此主题的最佳选择。 我要把它移到这里。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    感谢您的建议。 您能给我建议哪个函数将返回 IP 地址、以便我可以转换它吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    请参阅、这篇文章。 e2e.ti.com/.../522563

    -kel